This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对具有双显示功能的4线 LVDS 接口的串行器建议。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804, DS90UB927Q-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171412/serializer-suggestion-for-4-line-lvds-interface-with-dual-display

主题中讨论的其他器件:DS90LV804DS90UB927Q-Q1DS90UB928Q-Q1

您好!

我们将使用 i.MX8MP 进行具有两个显示屏的项目。 其中一个屏幕将靠近具有触摸功能的4通道(单通道) LVDS 接口的 MPU。 第二个屏幕也将是4通道(单通道) LVDS 屏幕也具有触摸屏功能、但它与电路板之间的距离将只有几米。 因此、对于第二个屏幕、您建议将什么作为串行器、或者您是否有适用于我们的案例的任何不同解决方案(触摸屏使用 i2c)? 提前感谢您!

此致、

Gencay Akyuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gencay

    您是否在寻找 LVDS 缓冲器或中继器解决方案?  

    您可以使用此链接查找 TI LVDS 解决  方案 www.ti.com/.../products.html LVDS 缓冲器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 为了减少电线数量、我们正在寻找串行器解决方案。 因此我们无法使用缓冲器。 在本例中、您建议什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 总线上的数据速率是多少? 通过使用此链接  https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#p404=Buffer&p1389=LVDS、您可以使用 DS90LV804 https://www.ti.com/product/DS90LV804作为4 通道 LVDS 缓冲器、它是支持800Mbps 数据速率的4通道 LVDS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕分辨率将为1280x800、因此我进行了一些研究、找到了 DS90UB927Q-Q1和 DS90UB928Q-Q1。 我可以将它们用于我的应用吗? 你怎么看? 这两个组件是否支持 Linux?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    我支持 FPD-Link 产品线。 DS90UB927Q-Q1支持高达85MHz 的像素时钟。 您提供的活动视频分辨率适合此范围。 您能否提供视频的 HTOTAL 和 VTOTAL、以便我确认视频时序?

    UB927和 UB928支持反向通道数据传输、因此来自触摸屏的 I2C 消息可以返回 MCU。

    [引用 userid="532013" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171412/serializer-suggestion-for-4-line-lvds-interface-with-dual-display/4409567 #4409567 "] Linux 是否支持这两个组件?

    您能否澄清最后一个问题?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、感谢您的即时响应。

    我们将有三个变体用于显示。 我相信我的 HTotal 和 Vtotal、您在下面提到的表格。

    7英寸显示屏的时序:

     

    12英寸显示屏的时序:

    10英寸显示屏的时序:

    如果您需要10英寸显示屏的直流特性:

    12英寸显示屏的电气特性:

    这两个组件是否支持 Linux? 这样、我想知道这些组件是否具有 Linux 驱动程序、或者我是否甚至需要一个驱动程序来将 SERDES 与 MPU 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    感谢您提供完整的显示信息。 这些显示屏将与 UB927和 UB928 SERDES 配合使用。  

    [引用 userid="532013" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171412/serializer-suggestion-for-4-line-lvds-interface-with-dual-display/4411051 #4411051"]通过此操作,我想知道这些组件是否具有 Linux 驱动程序,或者我是否甚至需要一个驱动程序来将 SERDES 与 MPU 配合使用?

    无需驱动器即可与外部 MCU/MPU 配合使用。 UB927和 UB928上的器件之间有一个用于寄存器配置和通信的 I2C 接口。

    如果您对这些器件还有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    插孔