This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1024A-Q1:数据表中的差异建议的原理图/布局

Guru**** 608265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046-Q1, TLIN1024A-Q1, TCAN1046A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176034/tlin1024a-q1-differences-in-datasheet-recommended-schematics-layout

器件型号:TLIN1024A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1046-Q1TCAN1046A-Q1

大家好、

我们的客户 正在查看 TLIN1024/TCAN1046数据表、建议的原理图/布局似乎有所不同。

例如、在 TLIN1024数据表  中、图30中 EN 和 RXD 引脚中没有上拉电阻器、但它们位于图33中的布局示例中。

客户应使用哪种设计作为参考?

谢谢、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei、

    显然、TLIN1024A-Q1和 TCAN1046A-Q1 (TCAN1046-Q1)具有不同的 RXD 结构。

    对于 TLIN1024A-Q1和许多其他 LIN 收发器、RXD 是开漏输出。 这需要在 RXD 线路上连接一个外部上拉电阻器、如您所包含的两个图所示。 如果可用、也可以在微控制器中使用集成上拉电阻器。

    EN 是器件的使能输入。 外部上拉电阻器有助于确保器件即使在 MCU 未将引脚驱动为高电平时也保持有效(或者您也可以连接 EN 高电平以使其永久启用)。 它不是必需的、但取决于系统设计要求。

    对于 TCAN1046A-Q1、RXD 输出为推挽输出、因此您无需外部上拉电阻器。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    了解 RXD/EN 引脚结构。

    我的问题是 客户对   数据表中典型应用原理图和布局示例之间的不同设计(EN、RXD、TXD)感到困惑。 客户应 使用哪一个 来设计原理图作为参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei、

    这两个都是有效的应用。 实际要求取决于客户使用的微控制器。 始终需要的唯一特性是 RXD 线需要一个外部上拉电阻。 根据系统要求、可能需要其他组件。

    最棒的

    Danny