This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1、TCAN1462/3-Q1:有关跨阻的布局

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177884/tcan1044-q1-tcan1044-q1-tcan1462-3-q1-layout-regarding-transimpedance

器件型号:TCAN1044-Q1

您好!

我收到客户的请求、要求提供 TCAN1044-Q1和 TCAN1462/3-Q1布局指南。 数据表中提供了布局指南、但客户询问的是互阻抗方面的问题、并考虑了接口类型。

我能否获得跨阻布局方面的反馈?

此外、我不知道互阻抗在技术上意味着什么、我还能就此发表评论吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zena、

    互阻抗是一个有趣的概念、本质上是电流和电压之间的关系。 当您将电流 作为输入 并接收电压作为输出时、电流与电压的关系是跨阻的。 将此电流转换为电压的器件几乎充当电阻器或阻抗负载。 我相信这就是名字的来源。

    在这种情况下、我认为客户特别询问如何以最优方式路由差分信号对。 以下是一些有助于路由的提示:

    首先、如果应将共模扼流圈(CMC)放置在尽可能靠近 CANH 和 CANL 引脚的位置、则应将端接电阻放置在尽可能靠近 CMC 的位置。 如果没有 CMC、则应将端接电阻器放置在尽可能靠近 CANH 和 CANL 引脚的位置。 接下来、确保差分路由 CANH 和 CANL 线路。 它们的长度必须尽可能相等。 确保 CANH 和 CANL 信号彼此靠近。 您希望总线上的任何噪声均等地耦合到两条线路上。

    当涉及 TVS 二极管等保护器件时、请确保它们靠近并沿着信号路径。

    最后、我建议您将数字信号和其他噪声线路远离 CAN 总线。 CAN 消息可以非常快、您不希望该噪声耦合到敏感的数字线路上。 在多层电路板上、我建议在直接位于总线下方的层上覆铜 VCC 或 GND。 这将有助于屏蔽总线下方的层、使其免受任何噪声的影响。

    最棒的

    Chris