This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:PD3.0如何支持8通道 DP1.2

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595343/tps65983b-how-can-pd3-0-support-8-lane-dp1-2

器件型号:TPS65983B

大家好、

DP3.0可支持可输出到两个4K 监视器的8通道 DP1.2。

我的问题是如何通过一个 Type-C 输出到两个4K 监视器?  或者需要两个 Type-C 来支持两个4K 监视器?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    只需一根 Type-C 电缆即可通过菊花链连接多个监视器来支持两个4K 监视器、但这不是通过8条通道来实现的。 每个 Type-C 端口只有4个通道(Rx/Tx 对)。  

    此致、

    Jaime