请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD5S115 您好,
TPD5S115数据表中有三种电气特性:VIL、VILC 和 Vila。 您能帮我讲一讲这3 种特性的区别吗?
如果我希望 SCL_A 电平被 tpd5s115重新定义为 低电平、 SCL_A 引脚上的电压电平 应该 低于 VIL、VILC 或 Vila?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Cameron
我不确定我是否正确理解了您 的意思。
VIL=0.065*VCCA,
Vila =0.082*VCCA, “Vila”表示 “VIL MAX”
对吗?
因为我在数据表第17页 8.2.1.2.1部分中看到了一个说明。
"要被识别为零、端口 A 的电平必须首先低于130mV (规格中的 VILC)、然后保持在170mV (规格中的 Vila)以下"