This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:0xFF 寄存器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594524/ds110df410-0xff-register

器件型号:DS110DF410

你(们)好

如 DS110DF410数据表所示、0xFF 回读将产生无效值。 那么、我们如何验证是否成功写入0xFF? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果不确定是否正确写入寄存器0xFF、则可以使用类似0x5F 的通道寄存器。  通过在每个通道的该寄存器位置写入独立的值、可以验证是否按预期访问了0xFF。  另一种方法是调整每个通道的 VOD 值、并使用示波器验证 VOD 调整。

    此外、控制寄存器0x00和0x01包含 SMBus 地址和器件 ID、以验证您是否正在从预期位置读取数据。  

    此致、

    Lee