This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:器件模式

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593379/tusb1310a-device-mode

器件型号:TUSB1310A

尊敬的先生  

我是否知道 TUSB1310A 支持器件模式??

因为我们无法验证 USB2.0信号完整性  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧

    请详细说明您的问题吗?

    TUSB1310A 支持同步和低功耗模式。

    此致、

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo

    当 TUSB1310A 用于"器件模式"时、如红色标记所示、不是"主机模式"  

    我们使用 EHCI HS 电气测试工具来验证 TUSB1310A 的 USB2.0信号完整性、并选择要执行的器件模式(如下所示红色标记)

    但没有反应  

    如果我们要在 器件模式下验证 TUSB1310A 的 USB2.0信号完整性、您是否有任何文档来描述如何操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    我知道你的建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧

    您是否验证了使用 TUSB1310A 的系统在没有工具的情况下进行枚举?
    您是否有合适的测试工具? 如果您有一个 USB3主机、则必须使用 XHSETT 而不是 EHSETT。

    此致、
    Gerardo