This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TX 终端控制

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592335/tmds181-tx-termination-control

器件型号:TMDS181

您好、TI、

关于"TX 终端控制"、

在引脚模式下 、我可以 将器件设置为 "自动选择阻抗" 模式、

但在 I2C 模式下、我无法 通过"TX_TERM_CTL 设置器件的"自动模式"。 控制 HDMI TX 的终端。 位(地址:0Bh[4:3]、

在 I2C 模式下,如果我不知道信号速率, 如何设置 TX 天线?

是否可以设置终止固定值(例如)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    TX 端接必须从 HDMI1.4更改为 HDMI2.0 (数据速率> 3.4Gbps)、您可以在这里监控寄存器0x0B[1]的值以设置正确的 Tx 端接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises、谢谢。

    我想确认以下几点:

    1. 你说“… HDMI2.4到 HDMI2.0… "、  

       DEO IT 错别字?  "。 HDMI1.4到 HDMI2.0… "   

    2.用户必须根据 HDMI 版本更改终止值,正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    你是对的、我有一个排印错误、我将对其进行修正。
    是的、Tx 终端必须根据 HDMI 版本进行更改。
    对于 HDMI1.4 -> TMDS_CLOCK _Ratio_STATUS=0 (1/10)
    对于 HDMI2.0 -> TMDS_CLOCK 比率状态= 1 (1/40)

    此致