请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 您好、TI、
关于"TX 终端控制"、
在引脚模式下 、我可以 将器件设置为 "自动选择阻抗" 模式、
但在 I2C 模式下、我无法 通过"TX_TERM_CTL 设置器件的"自动模式"。 控制 HDMI TX 的终端。 位(地址:0Bh[4:3]、
在 I2C 模式下,如果我不知道信号速率, 如何设置 TX 天线?
是否可以设置终止固定值(例如)?