This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515异常信号

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593703/pca9515-abnormal-signal

主题中讨论的其他器件:PCA9515

尊敬的团队:

我们的客户 使用了 PCA9515、但数据 apin 有时会增加额外的一个高信号。 请帮帮我。

所附的电路和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA I²C 所连接的 Δ Σ 器件的输入低电压电平低于其自身的输出低电平(请参阅  数据表第6.3和6.4节以及第9.1.2节中的 VIL、VILc 和 VOL−VILc)。

    在5V SDA 波形(2)上、可以清楚地看到差异。 但3.3V SDA 波形(3)上没有此类阶跃。 主器件的输出低电压电平是多少?

    如果这确实是问题所在、增大3.3V 侧的上拉电阻(并降低频率)应该会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢论坛的帮助!  

    Thomas、

    我同意它可能是上拉电阻器。  我没有看到3.3V 侧的上拉电阻器值、它们在另一页上吗?  这些信号看起来具有周上拉电阻器、您需要提高强度(降低电阻)。  这是一个具有长布线的大型电路板、还是具有线束或背板连接?  在选择正确的上拉电阻器时、需要考虑所有这些因素。  

    I2C 总线上拉电阻计算链接:

    http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我得到了细节波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    他们是否尝试加强上拉电阻(降低电阻)? 它是否起作用?

    我们还能看到器件前后的所有信息吗;SDA0、SCL0、SDA1和 SCL1?
    -弗朗西斯·胡德