请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCA9515尊敬的团队:
我们的客户 使用了 PCA9515、但数据 apin 有时会增加额外的一个高信号。 请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的客户 使用了 PCA9515、但数据 apin 有时会增加额外的一个高信号。 请帮帮我。
PCA I²C 所连接的 Δ Σ 器件的输入低电压电平低于其自身的输出低电平(请参阅 数据表第6.3和6.4节以及第9.1.2节中的 VIL、VILc 和 VOL−VILc)。
在5V SDA 波形(2)上、可以清楚地看到差异。 但3.3V SDA 波形(3)上没有此类阶跃。 主器件的输出低电压电平是多少?
如果这确实是问题所在、增大3.3V 侧的上拉电阻(并降低频率)应该会有所帮助。
大家好、Clemens、
感谢论坛的帮助!
Thomas、
我同意它可能是上拉电阻器。 我没有看到3.3V 侧的上拉电阻器值、它们在另一页上吗? 这些信号看起来具有周上拉电阻器、您需要提高强度(降低电阻)。 这是一个具有长布线的大型电路板、还是具有线束或背板连接? 在选择正确的上拉电阻器时、需要考虑所有这些因素。
I2C 总线上拉电阻计算链接:
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
弗朗西斯·胡德