This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlk105:RMII 模式下的 TX_CLK

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594837/tlk105-tx_clk-in-rmii-mode

器件型号:TLK105

您好!

声明在 RMII 模式下未使用 TX_CLK、但我仍然测量它输出一个25MHz 时钟。 这是正常操作吗?

另一个问题是 TLK105和 TLK105L 之间的区别是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    这不是问题。 不过、如果您想确认 RMII 操作、可以读取寄存器0x17h 来确认 RMII 操作。
    此外、在接收数据时、您应该只能看到 RX_D[1:0]切换。

    TLK105和 TLK105L 之间的区别在于 TLK105L 支持1588 SFD。

    此致、
    Ross