This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:TDX 信号连接

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593969/dp83867ir-tdx-signals-connection

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83822I

我知道电流驱动类型以太网 PHY 应该将变压器中心抽头连接到 VCC。 但我看到了两种不同类型的 TDx 信号连接。

一种是 TDx 信号通过电阻器和电容器并联连接到 GND、另一种是信号通过 电阻器并联连接到 VCC。

我应该选择哪一个、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83867IR 是一款电压模式线路驱动器。
    端接是串联的。 因此、中心抽头应通过电容接地。
    中心抽头应通过各自的电容器进行分离。
    请参阅数据表中的第110页、了解正确的连接。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您提醒我。  

    我还有另一个问题:如果我选择电流模式 PHY、哪个原理图是正确的?

    我之前在参考设计中看到的这两种设计(数据信号未上拉或上拉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关实现电流模式线路驱动器的示例、请参阅 DP83822I 数据表(第88页):
    www.ti.com/.../dp83822if.pdf

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 现在我知道了如何连接电流模式和电压模式 PHY。