请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 您好!
如果2个 TPS65982用于双端口笔记本电脑应用、该器件如何在电池电量耗尽的情况下工作?
辅助982必须通过 UART 从主设备接收固件(应用程序代码)、但如果 Type-C 源连接到辅助设备、则无法加载应用程序代码、因为主设备982已关闭。
解决此问题的最佳方法是什么? 如果您有采用982的双端口笔记本电脑参考设计、请将其发送给我或让我知道链接。
此致、
Sean Moon