This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:双端口笔记本电脑应用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594388/tps65982-dual-port-notebook-application

器件型号:TPS65982

您好!

如果2个 TPS65982用于双端口笔记本电脑应用、该器件如何在电池电量耗尽的情况下工作?

辅助982必须通过 UART 从主设备接收固件(应用程序代码)、但如果 Type-C 源连接到辅助设备、则无法加载应用程序代码、因为主设备982已关闭。

解决此问题的最佳方法是什么? 如果您有采用982的双端口笔记本电脑参考设计、请将其发送给我或让我知道链接。

此致、

Sean Moon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    TPS65982将引导代码编程到器件上永久存储的 ROM 中。 将电源插入辅助端口后、将协商隐式5V 协议。 然后、TPS65982将关闭内部开关、为主器件供电。 主器件通电后、主器件将首先从闪存加载其应用配置。 然后、主设备将通过 UART 引导次级设备。 如果附加电源提供更高的电压、次级侧将重新协商 PD 协议。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    我的客户设计如下方框图所示。 关键点是在电池电量耗尽的情况下将源连接到次级时为初级侧加电。 但问题是、在通过二极管后、VIN 电压将降至2.6V。 它们可以将 LDO 的输出电压调节为4.0V、但无法调节系统3.3V。

    您对解决此问题有什么好主意吗?

    此致、

    Sean Moon