This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:与 DS90UH948向后兼容

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594403/ds90uh948-q1-backward-compatibility-for-ds90uh948

器件型号:DS90UH948-Q1

您好!

我将 DS90UH948用作接收器、用于接收由不同串行器传输的视频信号。

它适用于 DS90UH947和 DS90UH925 (单像素模式)

我注意到 DS90UH925向后兼容 DS90UR906。

DS90UH948能否与此器件(或在向后兼容模式下编程的 DS90UH925)配合使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gianluca、

    906和948均为解串器。 如果您的意思是947与906、或905与948、则答案是它们将不起作用。 向后兼容模式下的925也不适用于948。

    94x 产品只能使用 FPD-Link III 编码、而92x 可以在 FPD-Link III 和 FPD-Link II 之间切换(称为向后兼容模式)。

    谢谢、
    Jason