工具/软件:Starterware
您好、TI、
我的公司目前正在构建 ADAS 系统、该系统在其 PCB 上采用 DS90UB913Q/DS90UB914Q 芯片组。
目前、我正在尝试在 FPD-Link 连接上获取一些输出。 我有以下路径:Zynq 7 SoC -> DS90UB913Q -> FPD 连接。
从我的 SoC 上、我将发送一些12位数据、H Sync 和 V Sync 以及72MHz 时钟信号、所有这些都作为串行器的输入、但遗憾的是、我仍然看不到任何有效输出。 我已将此连接器连接到另一个用作摄像机输入的连接器(基本上、Zynq 充当摄像机、发送数据、该数据应通过同轴电缆传输、然后作为记录的内容出现在另一个连接器上)。
我的接收路径为:图像传感器-> DS90UB914Q -> SoC、该路径在使用适当的摄像头时有效、而不是使用 SoC 模拟摄像头。
我认为、正确配置串行器以通过 FPD 正确开始发送数据时遇到问题、但我不确定我的错误位置。 我想使用12位高频模式。
您能否为我提供可输入到串行器寄存器中的值、以便开始工作?
如果有任何帮助,将不胜感激。
如果需要、我可以提供更多信息。
提前感谢。
此致、
Mirko Jelic