This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DS90UB913Q-Q1:通过串行器向 FPD 链路发送数据

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594188/starterware-ds90ub913q-q1-sending-data-to-fpd-link-trough-serializer

器件型号:DS90UB913Q-Q1

工具/软件:Starterware

您好、TI、

我的公司目前正在构建 ADAS 系统、该系统在其 PCB 上采用 DS90UB913Q/DS90UB914Q 芯片组。
目前、我正在尝试在 FPD-Link 连接上获取一些输出。 我有以下路径:Zynq 7 SoC -> DS90UB913Q -> FPD 连接。
从我的 SoC 上、我将发送一些12位数据、H Sync 和 V Sync 以及72MHz 时钟信号、所有这些都作为串行器的输入、但遗憾的是、我仍然看不到任何有效输出。 我已将此连接器连接到另一个用作摄像机输入的连接器(基本上、Zynq 充当摄像机、发送数据、该数据应通过同轴电缆传输、然后作为记录的内容出现在另一个连接器上)。

我的接收路径为:图像传感器-> DS90UB914Q -> SoC、该路径在使用适当的摄像头时有效、而不是使用 SoC 模拟摄像头。

我认为、正确配置串行器以通过 FPD 正确开始发送数据时遇到问题、但我不确定我的错误位置。 我想使用12位高频模式。

您能否为我提供可输入到串行器寄存器中的值、以便开始工作?

如果有任何帮助,将不胜感激。

如果需要、我可以提供更多信息。

提前感谢。

此致、
Mirko Jelic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米尔科
    您的问题正在审查中、您可以很快收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复! 等待响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirko、

    为了确保数据传输成功、建议先在913-914链接上运行 BIST。 请在数据表中找到 BIST 说明。 一旦运行 BIST、您就可以监控链路上的错误、如果没有错误、则表明链路运行良好。 如果存在误差、则可能存在许多原因、例如阻抗不连续性。 我们还提供了一些有用的分步调试文档、供 TI 销售人员和现场应用人员访问、因此它可能有助于您联系当地的销售办事处。