请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 尊敬的 TI:
RX_CTRL (自动禁用)的测量值为749 MV。 它的模式是3。 因此、自动禁用为0。 但是、当我读取0x0031寄存器时、我读取0001、000010、0000。 我想使用 SGMII 接口、以便将寄存器0x31的位[7]更改为0、并通过向寄存器0x0写入值0x1200来重新启动自动协商。
第一个问题是 Rx_CTRL 在 mode3中捆绑、为什么寄存器0x0031读取为"0001、000010、0000"?
第二个问题是,您是否有激活 SGMII 接口的任何额外步骤? (使用自举引脚将 SGMII 自动协商设置为"1")
感谢你能抽出时间。
Seda