This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848Q-Q1 RMII 外部参考时钟

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593980/dp83848q-q1-dp83848q-q1-rmii-external-reference-clock

器件型号:DP83848Q-Q1

我有一位客户有兴趣为 RMII 使用外部振荡器、并使用它为 PHY 和 MAC 提供时钟。

如果使用外部振荡器为 PHY 和 MAC (负载电容)提供时钟、应如何选择外部振荡器?

如何在布局中路由这些信号以最大限度地提高信号完整性?

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    您使用的 MAC 的设置和保持时间是多少?
    此外、与您使用的 MAC 的参考时钟相关的延迟是多少?
    数据表中列出了 DP83848Q 时序。 FR4的传播延迟约为1ns/6英寸、因此我们可以找到放置振荡器的最佳位置。
    此外、对于负载电容、接口规格为25pF。

    此致、
    Ross