请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 大家好、团队、
请允许我在 I2C_EN 引脚=低电平时向您询问 I2C 总线功能。
客户在引脚搭接模式下使用、但是、他们将 I2C 总线连接到器件、并且还将 I2C 从器件与 DP159具有相同地址。
如果 I2C_EN =低电平、我认为 I2C 功能被禁用、器件将永远不会对 I2C 通信做出响应(ACK)。 我的认可是否正确?
如果有任何例外、请告知我们。
此致、
Kawai