This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001缺少客户信息

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592891/xio2001-xio2001-missing-information-for-a-customer

器件型号:XIO2001

大家好,

我们的一位重要 AA 客户在使用 XIO2001器件的系统中看到唤醒问题。

 

他添加了几个滤波器、并认为他可能违反了 PCI 规格或我们的器件规格。

他查找的缺失信息 为:

 

1 XIO2001器件中 PCIe 复位信号的最大上升/下降时间是多少?

2.也请。 分享与 XIO2001上电序列相关的任何设计建议(即使之前的系统中使用了相同的设计、这也是首次从待机模式唤醒)。

此致、

 

Arik.P.

AFAE,以色列销售。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要比上升/下降时间更长、必须确保它们符合数据表第6.12节中指定的时序。
    2. PME#具有迟滞、因此需要上拉电阻。 如果未上拉 PME#、我们的器件将在内部将 WAKE 信号拉至低电平、尤其是在启用辅助电源时。 如果 VAUX 被提供给 XIO2001、PME#必须被拉至 VAUX 轨而不是3.3V。 如果 PME#被拉至3.3V、当系统关断且3.3V 电源轨断电时、XIO2001将看到 PME#线路被拉至低电平、因为上拉现在实际上是下拉、 当系统检测到来自下游器件的唤醒事件时、立即唤醒系统。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias,

    客户根本没有使用 Vaux。

    我们是否可以提供任何其他应用手册或更多信息来帮助他们解决此问题?

    是否有一个有用的 TIDA 可作为解决其唤醒问题的指南?

    此致、

    Arik.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们可以在下面的链接中查看实施指南。

    他们能否共享原理图进行审阅?

    您能否详细说明唤醒问题? 它没有被唤醒? 它不会睡觉吗?...

    此致