请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460、
大家好、
我的客户想知道在 USB 线路上建立了哪种数据速率连接(USB2.0或 USB3.0)。 他们希望 TPS65982或 HD3SS460具有任何指示器功能(如状态寄存器)。
TPS65982是否具有此类功能以区分 USB 线路上的既定标准?
我认为它可能是不可阻抗的、因为建立的连接不依赖于物理层、而是取决于链路层。 但是、让我仔细检查一下以防万一。
此致、
Takashi Onawa