This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:我们是否可以有 TUSB7320驱动程序来支持"Linux 内核3.18.31 (以上版本)"?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593288/tusb7320-may-we-have-tusb7320-driver-to-support-linux-kernel-3-18-31-above-version

器件型号:TUSB7320

你(们)好,先生  

我们是否可以使用 TUSB7320驱动程序来支持"Linux 内核3.18.31 (以上版本)"?

我的客户应用如下所示、我们是否可以与您联系、以确定我的客户是否需要在下游端口中添加转接驱动器、或者 TUSB7320输出容量可以弥补损耗? 或者、您是否有建议可以告知我们?

                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Linux 驱动器由 Linux 社区管理、您必须与他们一起获取驱动程序支持。
    根据您的布局、您实际上可能需要添加转接驱动器、我建议您在需要转接驱动器时保留 PCB 封装。 您可以在以下链接中找到解决方案、我还会将其转发给转接驱动器专家以获取建议。
    此致
    www.ti.com/.../usb-repeater-products.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    TUSB7320应在上述内核下完全正常工作(实际上、对 xHCI 的支持在内核2.6中启动并在版本3中变得稳定)。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉、我有点困惑、这意味着我们可以直接在 Linux 内核3.18.31版本中使用 TUSB7320而不使用驱动程序?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    TUSB7320将使用内核上默认包含的本机驱动程序、这意味着您无需任何其他驱动程序。

    对此,
    Roberto