请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB7320 你(们)好,先生
我们是否可以使用 TUSB7320驱动程序来支持"Linux 内核3.18.31 (以上版本)"?
我的客户应用如下所示、我们是否可以与您联系、以确定我的客户是否需要在下游端口中添加转接驱动器、或者 TUSB7320输出容量可以弥补损耗? 或者、您是否有建议可以告知我们?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.