This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AN-917将 RS232连接到 RJ45引脚排列

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593318/an-917-states-rs232-to-rj45-pin-outs

引脚8请求发送/准备接收,这意味着 RTS 或 DSR。 您是否有任何具有此类功能的系统设计、使用8线调制解调器连接。 正如我在其他博客上看到的、RI 和 DSR 合并、因为 RI 仅用于拨号调制解调器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anusha、您好!

    RI 和 DSR 通常具有不同的功能、因此我不清楚如何将它们合并。 如果您不打算连接拨号调制解调器、则只需断开 RI 可能是明智的、因为不需要振铃指示。 (即使使用了拨号调制解调器,您也可以避免使用 RI,而是使用其他数据线将调制解调器状态告知 DTE。)

    不过,我可能会误解你的问题,如果是的话,请告诉我。

    此致、
    最大