请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 我们的客户提出了以下问题:
我们使用 USB3集线器芯片(通过 VL812)与 TUSB9261建立额外的3个 USB 主机和1个 USB3连接。 我们无法将 usb3.0连接到 TUSB9261、而只能将 USB2.0连接到 TUSB9261。 USB 主机可以在 USB3.0上工作。 我不知道为什么。
当我们短接 SSTX 和 SSRX、而不是像图中所示的电容器时、我们可以使 USB3.0在 TUSB9261上成功工作。
您是否有 USB3.0连接方面的经验? 此更改是否适用于 usb3.0?