This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:通过 VL812集线器连接

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592609/tusb9261-connecting-to-via-vl812-hub

器件型号:TUSB9261

我们的客户提出了以下问题:  

我们使用 USB3集线器芯片(通过 VL812)与 TUSB9261建立额外的3个 USB 主机和1个 USB3连接。 我们无法将 usb3.0连接到 TUSB9261、而只能将 USB2.0连接到 TUSB9261。  USB 主机可以在 USB3.0上工作。 我不知道为什么。  

当我们短接 SSTX 和 SSRX、而不是像图中所示的电容器时、我们可以使 USB3.0在 TUSB9261上成功工作。

您是否有 USB3.0连接方面的经验?  此更改是否适用于 usb3.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能的问题
    -电容值不是100nF、是错误的
    -电容器上的焊接问题
    -某些 Rx 检测问题

    来进行调试

    建议。

    将电容器100nF 放回其中一个方向上、即 TX 或 RX、并逐步返回哪个方向阻止链路正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供完整的原理图页面?
    如果需要、您可以通过电子邮件将其发送至 elias.villegas@ti.com
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户正在根据建议进行检查。

    感谢您的观看、

    Markus