请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983B 尊敬的 TI:
我们发现 PP_HV 无法 在 FW 中配置。 它将导致 PDOx 通过 PP_HV 作为电源。
TPS65983b 应用定制器2_17 -> TPS65983b_Thunderbolt DRP_Source_FULL_2_17.TPL ->共享器件设置->系统配置-> PP_HV 配置-> PP_HV 未使用(禁用)
PP_HV 配置可以选择输出 、但如果您保存*。pjt 并加载回应用程序。 您将看到 FW 设置为"PP_HV Not Used (disabled)"(PP_HV 未使用(已禁用))。
此外、检查我们的 MB 上的 PDOx、PDOx 无法输出9V、15V。