请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB913Q-Q1 尊敬的 TI 专家:
我的一位客户正在调试 DS90UB913Q 、无法在 DOUT 上获取任何信号。 摄像头输入信号正常、但 DS90UB913Q 未输出任何信号 。下面的原理图。 您能否给出一些有关如何 逐步调试 DS90UB913Q 的建议? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的一位客户正在调试 DS90UB913Q 、无法在 DOUT 上获取任何信号。 摄像头输入信号正常、但 DS90UB913Q 未输出任何信号 。下面的原理图。 您能否给出一些有关如何 逐步调试 DS90UB913Q 的建议? 非常感谢。
Bruce Li、您好!
第一步、我建议将913 (和914) EVM 原理图与您的原理图进行比较、以排除任何硬件问题。 同轴电缆供电电路等组件(以下是该主题的应用手册) 也很重要。
请告知我们您发现的任何差异、以便我们可以帮助您更好地了解硬件差异是否会导致此类问题。 我们还提供了 TIDUB74等参考设计 、您可以使用它们的文件进行比较、我建议在第一步中使用 EVM。
还可能存在电路板布局问题、因此我建议使用 VNA 运行 TDR 和 S21/S11图。
我还建议订购这些器件的 EVM、并首先使用913板 和914 EVM 板测试链接、然后使用913 EVM 板第二次使用914板。
这将有助于消除您在链接中看到问题的位置、并帮助我们提供更具体的建议。
您还可以联系当地销售办事处、该办事处可以贷款方式提供这些 EVM。 TI 代表还可以访问我们的一些有关链接调试的 prelim 文档。