请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 您好!
我对能否在链式连接中连接 TUSB4041I 有疑问。
我需要10个 USB 端口。
我的想法是将 TUSB4041I 连接到 PC、然后使用 USB2.0通道连接另一个2个 TUSB4041I。 最后、我有10个 USB 通道。
但是、可以这样连接它们吗?
感谢您的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.