This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO1100:为 TI-PIPE MAC 接口使用50MHz 时钟

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592925/xio1100-use-50mhz-clock-for-ti-pipe-mac-interface

器件型号:XIO1100

你(们)好

我想将 XIO1100用于我的产品,并将 PC 的 PCI-E 接口连接到我的控制端口。 我使用了一 个 ARM-M3内核平台、它无法支持125MHz TI-PIPE MAC 接口。

能否在 XIO1100的 TX 和 RX 时钟上使用50MHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;(TI-) PIPE 接口始终使用125MHz 时钟。

    一些 Sitara 处理器具有内置 PCI-Express 端口、但如果您不需要太多的处理能力、则最好使用 PCIe/UART 桥接芯片等器件(TI 未构建它们)。