This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211未在原理图中进行简短说明

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592907/tusb211-tusb211-un-explained-short-in-the-schematics

器件型号:TUSB211

大家好,

您能不能参阅以下从 TUSB211D/S 获取的 pirure (第8页) :

您能解释一下设备内部显示的短路是什么吗?

此致、

Arik.P.

AFAE,以色列销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    TUSB211要求 D1P 与电路板上的 D2P 短接、D1M 与 D2M 短接。 我们建议使用数据表第12页中的焊盘图案、并在器件下方布线、以实现这一点。

    此致
    Cevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cevin,

    您能解释一下为什么我们需要这个连接-它似乎绕过了整个芯片....
    (这是客户的信念)

    此致、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    该连接会传导信号、当 TUSB211在这些线路上检测到 USB2.0 HS 信号时、它将注入电流、以提高压摆率、从而提高 HS 眼图的信号质量。

    此致
    Cevin