This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:短路保护

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592545/am26c31-short-circuit-portection

器件型号:AM26C31

您好的团队:

您能否帮助我检查 AM26C31QDR 输出是否短路、我们的芯片是否能够提供保护?

这意味着我们的芯片是否具有过流保护? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    该器件的驱动器将在短路情况下提供的电流为170mA。 在输出电压短接至0V 的条件下指定该值、因为这是极端情况;将差分信号的两半短接在一起会产生类似的结果(尽管电流略低)。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高最大值:

    我的理解是、我们没有短路保护、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这取决于需要哪种保护。 通常、差分收发器的短路保护意味着驱动器输出受限。 RS-422指定的最大短路电流为150mA、因此 AM26C31Q 略高于此值、因为它支持宽温度范围。 ("C"和"I"版本符合最大150mA 的要求。)

    您还想了解短路保护吗?

    最大