This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:CTLE/DFE 适配

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592867/ds100df410-ctle-dfe-adaptation

器件型号:DS100DF410

只需了解 DS100DF410中的 CTLE/DFE 适配。

您能否确认以下确认或纠正/澄清理解是否错误?

如果我使用 CTLE/DFE 适配、则每次链路启动(CDR 从解锁状态传递到锁定状态)时、CTLE 和 DFE 都会重新调整以查看最佳系统设置。 此重新适应事件与强制 CDR 复位事件相同。

在没有 CDR 锁定或 CDR 复位事件的情况下、适配会持续发生、但在微调级别下、 然后、如果我重新配置伙伴天疱疮而不生成链路断开事件、则需要强制 CDR 复位以重新调整 CTLE 和 DFE 的升压级别、因为根据伙伴天疱疮的修改级别、连续适应无法在不重新调整的情况下达到最佳设置 升压电平。

在具有多速率1.25G/10.3125端口的系统中、每次链路启动以重新启动 CTLE/DFE 适配时都无需重置 CDR、 因为在速度变化中、CDR 将解锁电子重新锁定、从而生成与 CDR 复位相同的重新适应。

在具有 KR 协商功能(重新配置强调)的系统中、最好关闭 KR 天疱协商并选择收发器输出电平的固定配置、以避免在不良/高 BER 配置中适应 CTLE 和 DFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次阅读"没有 CDR 锁定或 CDR 重置事件..."段落 这有点令人困惑、下面是对该段的更好描述:

    在链路启动的情况下、如果我重新配置伙伴天疱(不生成链路断开事件)、则需要强制 CDR 复位以重新调整 CTLE 和 DFE 的升压级别。 这是必要的、因为根据合作伙伴强调的水平、如果不重新调整升压水平、持续适应就无法达到最佳设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我同意您的帖子。  以下 是一些其他详细信息。

    在 VCO/4或 VCO/8数据速率下、CTLE 默认不会调整。  它将根据通道寄存器0x3A 中的值进行特定设置。  A5'h 的 CTLE 值实际上是一个高增益水平。  通常、该值是有效的、 但它可能会使输入通道过度均衡。  对于大多数可在10G/1G 工作的应用、1G 速率的损耗水平非常低。  在这种情况下、我更喜欢加载最小均衡值为00'h 的寄存器0x3A

    2.对于10G-KR ,建议关闭协商。  如果反馈不正确、KR 接收器自适应算法可能失控并要求进行会影响信号完整性的设置。

    3.在某些情况下,系统可能会有自“锁定”以来温度变化的附加信息。  这可能允许对馈送 DS100DF410输入的 Tx 均衡进行一些调整、从而帮助保持对通道损耗的最佳补偿。

    此致、

    Lee