请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10031 主题中讨论的其他器件: CDCM7005、 TLK10002、 CDCM6208
您好!
我们正在设计一个10GBASE-光纤 以太网 phy 链路 、在其中一端使用 TLK10031、而在另一端、预期会连接一个通用的10GBASE-Ethernet PCIe 卡。
我的问题是如何为 tlk10031设计参考时钟。
TLK10031有一个 CLKOUT 端口、一种方法是将此端口连接到一个抖动清除 器、例如 CDCM7005、它生成一个作为 TLK10031参考时钟的时钟。 另一种方法是使用晶体振荡器为 TLK10031独立生成基准时钟。 我的问题是、TI 最好选择哪一个? TLK10031与其他端的 PCIe 卡是否有任何时钟同步要求?
有人可以提供帮助吗?
非常感谢!