This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:参考时钟设计

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, CDCM7005, TLK10002, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592677/tlk10031-reference-clock-design

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: CDCM7005TLK10002CDCM6208

您好!

我们正在设计一个10GBASE-光纤 以太网 phy 链路 、在其中一端使用 TLK10031、而在另一端、预期会连接一个通用的10GBASE-Ethernet PCIe 卡。

我的问题是如何为 tlk10031设计参考时钟。

TLK10031有一个 CLKOUT 端口、一种方法是将此端口连接到一个抖动清除 器、例如 CDCM7005、它生成一个作为 TLK10031参考时钟的时钟。 另一种方法是使用晶体振荡器为 TLK10031独立生成基准时钟。 我的问题是、TI 最好选择哪一个? TLK10031与其他端的 PCIe 卡是否有任何时钟同步要求?

有人可以提供帮助吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaoting、

    TI 建议使用时钟合成器 IC 以及晶体或晶体振荡器为 REFCLK 输入提供低抖动差分时钟信号。 示例包括 CDCM6208或 SVA 的 LMK 系列之一。 下面是一个应用手册、其中介绍了 CDCM6208与 TLK10002的组合性能:

    此致、

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 小组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Luis。
    很抱歉,我没有清楚地表达我的问题。 我的问题是、对于 CDCM7005 (我们手头有它)的 REF 输入、我们有两种选择:本地使用独立 XO 的时钟或使用 TLK10031的 CLKOUT 时钟信号。 我认为、这取决于 TLK10031是否具有与外部计数器部件收发器时钟同步的要求。 我不知道 TI、CLKOUT 信号或 CDCM7005的 REF 引脚的任何适当本地信号首选哪一个。 期待帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaoting、

    我建议使用 CLKOUT 信号、即使您也可以查看数据表中显示外部时钟抖动清除器连接的图10-5。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    一个相关的问题是、在10GKR 模式下、线路的字节频率应为10.3125G/20、我对吗? 在规格页72的表7-36中、分频器值(bit7~bit4)是否基于该字节频率?