This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:串行化至 LVTTL 至 LVDS

Guru**** 2505835 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16, DS90LV011A, DS90LV017A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592433/ds92lv16-serializing-to-lvttl-to-lvds

器件型号:DS92LV16
主题中讨论的其他器件: DS90LV011ADS90LV017A

应用:将16位 LVTTL 转换为串行数据(LVDS、1位)、将 CLK (LVDS、1位)转换为 FPGA。

查询:
1.是否仍有办法利用用于同步 LVDS 数据的 CLK?
2.我可以使用 RCLK 吗?
3.是否可以将其转换为 LVDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    没有引脚或功能可提供 与传出 LVDS 数据同步的全速时钟功能。  输入 TCLK 与   LVDS 数据输出确实有一个频率-数据速率关系。  请参阅 DS92LV16数据表第8页的图10。

    RCLK 函数将跟踪来自另一个 LV16或类似器件的 TCLK 、该器件将数据传输到解串器。

    有许多器件可以将 LVTTL 信号转换为 LVDS 信号。  DS90LV011A 和 DS90LV017A 是两个示例。

    此致、

    Lee