由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB4041IPAP 替代产品

Guru**** 463660 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178431/tusb8041-q1-tusb4041ipap-replacement

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4041I

您好!

我的设计利用 了 TUSB4041IPAP 器件、该器件具有所有 RSVD 引脚 N.C (仅支持 USB2)

我们在采购或采购此设备时遇到了严重的问题,而不会从"未经授权的库存分销商"支付过高的价格...

我的问题是、作为替代产品、我们是否可以将 USB3集线器件  TUSB8041IPAPQ1作为 替代产品?

根据我在数据表中看到的内容、  如果我们在 PCB 上保持所有 RSVD 未连接、则引脚排列是兼容的

此致、

OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLA:

      除 USB3端口外、TUSB4041I 与 TUSB80441-Q1引脚兼容。 您可以将 TUSB4041I 替换为 TUSB8041Q1、并将 RSVD 保持在 PCB 上未连接。

    Regardrs

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian、

    我们将继续使用 TUSB8041i 作为 PCB 上的替代器件或替代器件!

    此致、

    OLA