This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:对此芯片有一些疑问。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756453/dp83822i-some-question-about-this-chip

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户查看了以下有关此芯片的问题:

他们能否使用来自 DSP 的时钟而不是晶体?

2.在100Mbps 数据速率下,该芯片是否支持150m 的距离?

3、此芯片是否有驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    1.您能提供有关 DSP 时钟的更多详细信息吗? 我建议您查看数据表中的时钟要求第9.2.2.1.1节。

    2.是的、它可以支持150m。 请参阅 DP83822产品页面参数: www.ti.com/.../description

    3.产品页面->工具与软件 www.ti.com/.../toolssoftware 下有驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    我将继续并关闭该线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Hung Nguyen