This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:环回

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739962/dp83822i-loopback

器件型号:DP83822I

您好!

我们希望了解以下内容。

1) 1)回送功能是否得到保证?

2) 2)近端环回在图28中未进行描述。 我认为图28中除外部回送外的所有回送都可以通过选择 BOSCH 寄存器来实现。 我的理解是否正确?

3) 3)外部环回不包括近端环回、对吧?

4) 4)是否可以将 DP83822用于具有外部环回的链路伙伴? 如果可能、连接方 DP83822是近端回送的设置是不是吗?

5) 5)如果我们要在没有连接伙伴的情况下执行外部回送、是否可以在 RJ-45连接器上连接 TX-RX 短连接器?

6) 6)请告知我们回送模式是否存在限制。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.我不知道"保证功能"是什么意思。 IEEE 标准中定义了 MII 的环回。 此功能的主要用途是在开发过程中顺利启动 MAC 和 MDI 接口。

    2.是的、所有近端回送都可以通过 BOSCH 寄存器配置启用。

    3.外部回送是使用从 TX 到 RX 的外部交叉连接的板级回送。

    4.我不确定我是否有你的问题。 您能否详细说明您想要实现的目标? 我可以相应地帮助您进行推荐。

    5.是的,可以用 RX 将 TX 短接以进行外部回送。

    6.不确定您在此处所指的限制类型。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet-San、您好!
    我们正在考虑使用回送功能进行自我诊断。 如果无法保证回送功能正常工作、我们将无法使用回送进行自我诊断。

    关于问题4、外部回送通常由 TX-RX 短接完成。 如果它不是 TX-RX 短路、但连接 DP83822作为负载/伙伴。
    是否可以使用此负载/合作伙伴 DP83822进行环回? 如果是、则使用回送函数?

    关于6、例如、如果存在限制、则使用函数时、回送无法正常工作。 如果没有限制、就可以了。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解。 是的、请使用回送进行自我诊断。

    是的、这是可能的、您必须在 Load/partner 中启用环回以将数据发回。

    数据表中所述的回路功能。

    此致、
    GET