This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547的底座应用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713307/tps2547-cradle-application-of-tps2547

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2546

更改为。 影响的对象

你(们)好

客户正在开发 PDA 的通讯座。

TPS2547正在审查通讯座的应用。

客户希望按下图所示进行配置。

是否需要修改此部分?

请仔细查看您的提示回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    TPS2546的 OUT 引脚应连接到 USB 连接器的 VBUS、而不是连接到充电器 IC。 我建议遵循以下原理图、因为这是 TPS2546的设计工作方式。

    请告诉我这是否能回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    感谢您的快速回复。

    此外、我们将通过以下规格与您联系。

    请检查以下主机模式案例或客户端模式案例是否受支持。

      a.主机模式情况:连接到通讯座的 PDA 应作为主机运行。

      b.客户端模式案例:连接到通讯座的焊盘必须作为客户端操作。