This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS17:使用 THC63LVDR84C 查找 P2P

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1182901/sn65lvds17-find-p2p-with-thc63lvdr84c

器件型号:SN65LVDS17

是否存在与 THC63LVDR84C 兼容的 P2P?

非常感谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian W.

     THC63LVDR84C 低于1Gbps。 我将 TT 转移给 TRX 团队。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    尽管我们确实有四路差动接收器和发送器、但没有一个能够达到与此竞争对手器件匹配的数据速率。 我们拥有的最快速度是50Mbps。  

    1Gbps 器件能否在低至784Mbps 的速率下工作? 还是仅在1Gbps 或更高的数据速率下工作?

    此致、

    Eric Hackett