This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMH0341:LMH0340

Guru**** 2206920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340, LMH0341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712852/ccs-lmh0341-lmh0340

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件:LMH0340

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在寻找  

1) 1)解串 器、支持3G-SDI 作为输入、16位 BT.1120作为输出。

2) 2)串行器、支持  16位 BT.1120作为输入、支持3G-SDI 作为输出。

 LMH0341和 LMH0340仅支持 LVDS :(

此致、

Farzad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    通常情况下、LMH0340和 LMH0341与 Xilinx、Intel 或其他 FPGA 搭配使用以进行此转换。 请在下面注意执行此转换等操作的 FPGA IP 链接。 请查看这些文档、以便您可以很好地了解此 IP。

    www.ti.com/.../broadcast_video_serdes_ip

    此致、、、、Nasser