This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83846A:数据表中的拼写错误(引脚46,(RX_ER/PAUSE_EN)

Guru**** 2038710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687832/dp83846a-typo-in-the-datasheet-pin-46-rx_er-pause_en

器件型号:DP83846A

您能否确认第8页中没有拼写错误(RX_ER/PAUSE_EN)。

它使用 PU 指定了该引脚(46)、但在该引脚的说明中是位置行为:

暂停使能:此捆绑选项允许通告 DTE (MAC)是否已实现 IEEE 802.3x 规范(全双工流量控制)第31条和附件31B 中指定的可选 MAC 控制子层和暂停功能。

当保持悬空时、自协商通告寄存器将被设定为0、这表示不支持全双工流控制。

当 kΩ 一个5 μ s 的低电平时、自协商通告寄存器将被设定为1、这表明支持全双工流控制。 在硬件调整期间、这个引脚的悬空/下拉状态被锁存在自协商通告寄存器中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    我没有发现描述中有任何冲突。

    PAUSE_EN:触发在自动负流控制寄存器中设置0或1。

    PAUST_EN:当保持悬空时(引脚在内部上拉:PU):它将0写入流控制位。
    下拉时(通过5K):它将向流控制位写入1。

    BTW、不建议在新设计中使用此器件、您应改用 DP83822。

    此致、
    GET