请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我想创建一个简单的通用逻辑集线器、半双工、3.3V、如下面的设计所示。 我还参考了您的 RS485设计示例。 在我的设计中、方向由微控制器控制。
目前、我想使用74AC245作为方向控制收发器。 但是、它们没有单独的 R/D 线。 这意味着、在方向(N 至1)、信号必须通过或与门(取决于信号的空闲低电平或高电平)。
但是、在1:N 方向(在草图中从左到右)、我需要在没有栅极的情况下直接连接收发器、因为栅极不会在该方向上工作。
对于我知道的组件、我可以想到的解决方案是在设计中集成一个开关、在1:N 方向通信时绕过栅极。 但我正在寻找更好的解决方案。 在这里、我需要一些帮助:
- 是否有元件在一个方向上用作与或门、在另一个方向用作简单的扇出缓冲器? 一个只替代栅极的器件?
- 是否有等效于74AC245 (或类似)收发器的收发器一侧具有用于双向通信的独立线路(就像您在 RS485参考设计中使用的收发器一样、但不使用 RS485信号、而是通用逻辑3.3V?) 对于外部世界、我仍然需要一条半双工信号线。
- 或者是否有集成收发器和门的双向组件? 一个通用逻辑集线器组件?
- 或者、是否有更好、更简单的概念来实现此集线器?
提前感谢、我希望能在这里获得更多见解。
Christoph
PS 我不需要自动方向检测