This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:VCC 和 Vrxd 电源问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, SN65HVD234-Q1, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718989/sn65hvd256-vcc-and-vrxd-power-supply-issue

器件型号:SN65HVD256
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234-Q1TCAN332TCAN1051

您好!

我想知道,如果我在3.3V 系统中使用 sn65hvd256,能否将 Vcc 和 Vrxd 全部连接 到3.3V 电源? 或者、我是否需要连接两个电源轨、VCC 连接到5V、Vrxd 连接到3.3V?

此外,在非隔离式系统中,我们的英雄 CAN 设备是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您将需要为 SN65HVD256提供5V 和3.3V 电压。如果需要3.3V VCC、您可能需要考虑 SN65HVD234-Q1或 TCAN332 (适用于非 Q1应用)。

    通常、对于5V 供电收发器、我建议使用 TCAN1042/TCAN1051器件系列。 它们是较新的器件、与较旧的 SN65HVD25x 系列相比进行了多项改进、同时保持了封装兼容性。 如果您对这些问题有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大