请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、
我正在使用 DP83822IRHBT 开发 PCB。
我对 RMII 的特性阻抗有疑问。
第9.2.2.2.2节规定、该模式的特性阻抗应为50Ω Ω。
在表8-2中、以下信号被定义为 RMII 信号。
TX_D[1:0]
RX_D[1:0]
TX_EN
CRS_DV
是否可以理解无需管理以下信号的特性阻抗?
MDC
MDIO
十一
RX_CLK
此致、