This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:100Base-TX 或 Autonegitiation 上的链路问题

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699134/dp83822i-link-problems-at-100base-tx-or-autonegitiation

器件型号:DP83822I

您好、Mario、

我遇到类似的问题。 您使用了哪种类型的振荡器?

我们有一个 MEMS、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    您需要一个基频为25MHz 的晶体。
    在温度、精度和老化范围内、ppm 必须处于+/-100ppm 范围内。