This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:外部振荡器规格(25MHz)

Guru**** 1940910 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848T, DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696720/dp83822i-specification-of-external-oscillator-25mhz

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83848T

您好!

新的 PHY DP83822I 与旧的 DP83848T PHY 相结合时出现问题。 PHY 尝试建立100MBit 连接、短时间设置链路 LED 并立即将其清除。
经过一些调查、我们找到了 DP83848 PHY 的产品问题。 PHY 的时钟源来自 MEMS 振荡器、如果我们将该 MEMS 更改为晶体振荡器、则两个 PHY 之间的通信工作正常。

1) 我们已读取两个 PHY 的 PHY 寄存器

DP83848:
PHYSTS 寄存器显示了一个"错误的载波侦听锁存器"位。

FCSCG 寄存器(0x14)中的计数器递增计数、且 LINK 位未激活。

DP83822I:
ANER 和 ANLPAR BIST 有时会被置位。
显示了100Base-T4、但从未捆绑、也未由寄存器设置。
FLDS 寄存器:信号/能量损耗和 SNR 水平位被置位。

2) DP83822I 上的 RX_ERR
我们已对 PHY 上的 RX_ERR 信号进行了一些测量。 上电期间和复位高电平后、RX_ERR 信号呈三态并在电路板上上上拉。 大约1到1.5秒后、RX_ERR 信号由 PHY 驱动为高电平大约3-4个时钟。 之后、RX_ERR 信号被驱动为低电平、从不显示错误。 该信号是否显示错误或特殊的上电序列? 数据表中没有此信号的详细说明。

MEMS 数据表(SI501FCA48M0000DAGR): http://www.mouser.com/ds/2/368/Si501-2-3-276739.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83848数据表定义了800ps 的 XI 振荡器规格(适用于长期和短期抖动)。 您能否检查 MEMS 振荡器是否符合这些规格。

    正如您所知、发送器输出在时钟基准上跟随抖动、超出规格值后、DP83848发送器极有可能违反 IEEE 发送器输出规格、这种情况可能会导致 DP83822上出现链路问题。

    另一种检查方法是对同时具有 MEMS 和 XTAL 振荡器的 DP83848产品运行 IEEE 发送器合规性测试。

    您可能需要参阅以下有关 DP83848抖动容差测量的应用手册。

    www.ti.com/.../snla091b.pdf



    此致、
    GET